This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3253C:您能否提供结温范围 Tj?

Guru**** 1118110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3253C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/859830/sn74cbt3253c-could-you-provide-junction-temperature-range-tj

器件型号:SN74CBT3253C

你(们)好

SN74CBT3253CDBQR 用于客户、客户希望了解结温范围 Tj。

在数据表中、没有此信息。

请提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请参阅此常见问题解答、了解如何计算结温。  

    数据表中的 DBQ 封装热阻抗为90°C/W  根据上述链接中的详细信息、SN74CBT3253CDBQR 的结温约为107C。

    我建议使用我们的全新 TMUX1209 多路复用器作为 SN74CBT3253C 的替代产品。  TMUX1209 支持升级后的轨到轨开关、1.8V 逻辑支持、更小的封装选项以及–40°C 至+125°C 的额定温度、结温为150°C。

    此致

    Saminah