This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向 LVDS 开关建议

Guru**** 2393105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/856563/bi-directional-lvds-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:无引线 ADAPTER1TMUX1574TMUX136

我们是否有任何双向 LVDS 开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。

    我们的所有开关和多路复用器都是双向的、并在 IC 的建议工作条件下支持所有信号。  

    您正在寻找什么配置、电压电源和信号电压?

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有听到您的声音、我将继续并结束这一主题。 如果您想进一步帮助选择交换机、请随时回复重新打开主题帖!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    我的客户正在寻找 LVDS 开关1:2 -多个通道可能是有益的。

    最重要的是、他们需要一个 EVM 来评估实验中的想法。

    我一直在寻找我们的 LVDS 开关、但无法找到任何可用的 EVM。

    请给你建议吗?

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些产品专为 HDMI/DisplayPort 应用而设计。 对于 LVDS、您可以使用 任何具有足够带宽并覆盖所需电压范围的标准开关。 实际需要多少个通道?

    这些开关非常简单、以至于我不知道有任何具有专用 EVM 的开关;如果需要、可以将一个开关焊接到无引线 ADAPTER1上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    请参阅 Clemens 的回答。

    TI 拥有多个高带宽多通道2:1多路复用器、具有断电保护等功能。 电压和带宽要求是什么? 需要多少个通道?

    TMUX136和 TMUX1574有一些建议。 两者均可焊接到 无引线 ADAPTER1 、以便在实验室中进行评估。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有听到您的声音、我将继续并结束这一主题。 如果您想进一步帮助选择交换机、请随时回复重新打开主题帖!

    此致、

    Kate