This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SPI 用例

Guru**** 2387960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/858865/sn74cb3q3257-spi-use-case

器件型号:SN74CB3Q3257

您好!

我能否同时将该部件用作多路复用器和多路信号分离器。 在我的用例中、我有两个主器件和一个从器件。 我需要有三条多路复用的 MOSI、SS、CLK 线路(两个主器件输入和一个从器件输出)、同时我有 MISO 多路复用(1个从器件输入和2个主器件输出)。 是否可以同时使用此器件来执行这两项操作?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 所有通道都是独立的、模拟开关甚至不关心电流的流向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    正如 Clemens 提到的、我们的所有多路复用器都可用于多路复用和多路信号分离。 此器件可同时打开/关闭所有通道、因此适合您的应用。

    不过、我们建议您使用我们的全新 TMUX1574。 它与引脚2引脚兼容、并提供1.8V 逻辑控制、失效防护逻辑断电保护等多种新功能

    此致、

    Ambroise