This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:查找 i2c 或 SPI 16或>TTL 驱动器、100mA

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/854857/cd74hc4067-looking-for-an-i2c-or-spi-16-or-ttl-driver-100ma

器件型号:CD74HC4067

大家好、我正在寻找一个 TTL 驱动器、它可以提供100mA 最大电流@ 5V、这是 I2C 或 SPI 控制的、理想情况下能够提供3.3V 或5V 控制侧逻辑。  
TI 是否携带此类产品? 我已经搜索了很多、但电流要求似乎使我的器件更多地放在 LED 驱动器侧、而不是逻辑侧。  

需要100mA 电流的主要原因是为了充分提供高阻抗器件、例如50 Ω 输入。 抱歉、如果这不是这个问题的最佳子论坛!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您似乎需要一个缓冲器/驱动器、而不是多路复用器来满足您的应用需求。

    逻辑团队可以为您的应用推荐最佳器件、但您可以查看此 链接 以查看可用器件。

    您好、Logic 团队。

    您能为奥斯汀提供 TTL 驱动程序吗?

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50 Ω 是阻抗。

    由于没有输出阻抗恰好为0 Ω 的逻辑器件、因此在5V 电源电压下无法获得100mA 的电流。 您可以承受多大的压降?

    您实际上是要驱动50 Ω 负载还是50 Ω 传输线路? 因为在后一种情况下、您需要使用具有匹配阻抗的驱动器、因此产生的电流为50mA。 请参阅 [常见问题解答]当我将逻辑器件的输出连接到50欧姆传输线路时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您将不需要100mA 驱动强度器件。 您提到过您正在采购高阻抗器件? 这些器件不需要高电流驱动。 正如 Clemens 提到的、如果您正在寻找50欧姆的传输线路、那么这与50欧姆的负载不同。 50欧姆只是传输线路的特性阻抗、这意味着传输线路上任何一点的 V/I 都等于50。 您只需使用我们任何具有阻尼电阻器的高驱动 LVC 缓冲器即可获得最佳结果。

    谢谢!

    卡兰