主题中讨论的其他器件: TMUX1574
尊敬的 TI 团队:
我们希望提供一个 UART 多路复用器、该多路复用器由3V3 MCU 和3V3逻辑电平 UART 进行控制。
TMUX1209看起来非常适合、因为我可以看到1.8V 逻辑电平对于输入来说足够好。 但我n‘t 找到输出电平(VOL 和 VOH)。 对于 SA1 = 1.5V、DA 将是什么? 1.5V? 或者它是否会被移位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们希望提供一个 UART 多路复用器、该多路复用器由3V3 MCU 和3V3逻辑电平 UART 进行控制。
TMUX1209看起来非常适合、因为我可以看到1.8V 逻辑电平对于输入来说足够好。 但我n‘t 找到输出电平(VOL 和 VOH)。 对于 SA1 = 1.5V、DA 将是什么? 1.5V? 或者它是否会被移位?
尊敬的 Chris:
TI 开关和多路复用器产品系列中的大多数器件都是基于无源 FET 的器件。 它们没有缓冲器、因此没有 VOH 或 VOL 规格。
输出将等于您的输入、除非您有某种分压器来移动输出。
TMUX1209可用于此 UART 应用。 然而、TMUX1209是一款具有2个通道的4:1多路复用器。 您是否计划对多个 UART 使用多路复用器?
如果您尝试仅在2个 UART 之间切换、则可以使用 TMUX1574等开关。
您能否提供您想要实现的目标的图像? 这样、我就可以推荐最佳器件。
您好 Dakotah、感谢您的快速回答。
我被误导是因为1.8V 容限控制逻辑(我意识到这只是意味着1.8V MCU 正常)
这将是某种 I/O 扩展器板、TMUX 旨在提供多达4个附加 UART。 n‘t 有一个包含电平转换器选项的多路复用器器件、这将是极好的、但我知道这样一个器件确实存在。
我‘ll 使用 UART 多路复用器、现在向从器件添加电平转换器 IC
参考:
LSF0102QDCURQ1看起来非常适合