您好、对于 SN74CB3Q3257的 S (SELECT 引脚)、我们是否有任何 S (SELECT 引脚)上升时间和下降时间的规格? 谢谢!
问题是、当 S (SELECT 引脚)保持在 VIL 最大值和 VIH 最小值之间的时间过长时、如果情况良好。
此致
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、对于 SN74CB3Q3257的 S (SELECT 引脚)、我们是否有任何 S (SELECT 引脚)上升时间和下降时间的规格? 谢谢!
问题是、当 S (SELECT 引脚)保持在 VIL 最大值和 VIH 最小值之间的时间过长时、如果情况良好。
此致
David
尊敬的 David:
数据表未明确说明选择引脚的上升和下降时间。 但是、它确实表示可与 S 引脚一起使用的频率范围。 在下面的图1中、您可以看到、只要 Vcc 为3.3V、并且在25ᵒC μ A 时流入 SN74CB3Q3257的电流不限制在7mA 以下、就可以使用20MHz 的最大频率。 根据这些规格、我们可以估算 S 的上升和下降时间。 如果我们反转频率、我们就能够获得包含上升和下降时间的周期(50ns)。 从数据表开关特性中的10和 tdis (表1)规格中、我们可以看到上升和下降时间之间存在差异、但差异相对较小。 因此、您可以假设上升或下降时间大约为50ns 的一半。 但是、对于关键应用、您可能会假设上升或下降时间更长且接近50ns 的最坏情况。
如果您担心电流消耗、则需要接受更长的上升和下降时间。 如果您有兴趣了解更高频率导致更高电流消耗的原因、 这些链接可能会有所帮助: