This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTD3306:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 1164670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74CBTD3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1179107/sn74cbtd3306-switches-multiplexers-forum

器件型号:SN74CBTD3306
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66

SN743306是否只能运行开关功能?

输入为5V 电平、输出也为5V 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件输出3.3V 电压

    请改用 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su、

    SN74CBTD3306不会使输出电压达到5V。  
    如果您只想切换5V 信号、SN74LVC2G66是一个不错的选择。 如果您正在寻找能够重新驱动5V 信号的器件、则需要寻找一个缓冲器。  

    谢谢、
    Rami