This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:SN74LV4051A、4052A、4053A 有关125C 下 IV 特性曲线和输出电容的问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, SN74LV4052A, SN74LV4053A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/605509/sn74lv4051a-sn74lv4051a-4052a-4053a-questions-about-iv-characteristic-curves-and-output-capacitance-at-125c

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052ASN74LV4053A

大家好

您是否介意我们询问 SN74LV4051A、 SN74LV4052A 和 SN74LV4053A?


如果此器件内部有二极管凸点、您是否具有以下字符?
-vF-if 字符
-IR-VR 字符
如果您没有、我们可以接受。


关于输出电容、在125C 的情况下、您是否具有电气特性?
这些数据与125C 时的数据类似、对吧?

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    第1部分:

    这些曲线目前不存在、因为这些二极管仅用于保护器件、超出了我们建议的工作规格。 但是、如果您看一下我提供的代码段(SN54LV4052A、但 SN74LV4051A 和 SN54LV4053A 是相同的)、您可以注意到这些二极管将在大约多大的电压下开始工作:

    请注意以下事项:

    TI 不建议超出这些范围、即使在绝对最大值范围内运行也可能会损坏器件

    2.与许多二极管一样、电流将呈指数级增长、但如果您希望尝试这样做、请在输入端使用限流电阻器

    3.确保您的电源可以拉电流和灌电流、因为现在您将有电流压回电源。

    问题:

    1.您能否向我们提供一个使用案例、说明您为什么要使用 IV 曲线、以便我们更好地为您回答此问题?

    第2部分:

    我们也不建议数据表(SN54LV4052A)中提到的工作条件超过85C、但建议的环境温度对于 SN74LV4051A 和 SN54LV4053A 是相同的(发布在下面)、因此我们目前没有测量结果。

    话虽如此、如果您可以为我们提供用例、我们可以更好地为您和您的团队提供125C 时的输出电容服务。

    谢谢、

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"。