This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:SDIO 3.0的开关解决方案

Guru**** 2514975 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/600535/ts3a27518e-switch-solution-for-sdio-3-0

器件型号:TS3A27518E

发件人电子邮件:

----

我的客户 目前正在寻找一些 SDIO 3.0 (SDR104的频率高达208MHz)多路复用解决方案。 我们的 TS3A27518E 可能符合您的要求、但不确定 BW -您能确认吗?

 

如果没有、您能帮助推荐更合适的器件吗?

 

请告诉我——这是一件非常紧急的事情。

--

此致、

Sonia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sonia、您好!

    我快速检查了提到的 SDIO 标准(SDR104)、并拉动此代码段以确认特定电压电平下所需的 BW (用蓝色圆圈标出):

    我还随附了 pdf、以了解有关以下标准的更多信息:

    对于我们的解决方案、TS3A27518E、假设1.8V 下的 BW 是您的客户唯一关心的问题、那么是的、根据 TS3A27518E 数据表中的代码段、您应该可以正常工作、大约有30MHz 的可用频率(突出显示):

    谢谢、

    Loie

    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"。