尊敬的所有人:
您能不能向我们推荐用于 ADC 测量的多路复用器。 我们有8个 ADC 通道和16个输入要测量。 我们有6个用于控制多路复用器的 GPIO 输出。 您能否以低成本和高性能为我们推荐合适的器件?
Aravind。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Aravind、
我们可以帮助您选择最适合您应用的器件。 首先、我们需要从您那里获取更多信息。
您提到需要测量16个输入、是否有8个 ADC 通道意味着您需要在2:1、8通道配置中将这些16个通道多路复用到8个不同的输出?
此外、所需的其他关键信息还包括工作电压、信号电压范围、所需的确切配置/所需的通道数。
回答这些问题的最佳方法是使用 TI.com 上的选择工具 缩小搜索范围。
此工具将向您展示要关注的规格、并可快速为您提供多种合适的器件。 完成此操作或对流程有任何疑问后、我们很乐意帮助回答您可能存在的任何问题。
请浏览搜索工具并回答您能提供的任何信息、以便我们帮助您找到最适合您系统的开关/多路复用器选项。
您好 Aravind、
感谢您的耐心等待、假日周末已减慢了回来的速度。
我查看并过滤了我们的产品选择表、了解在3.3和5.5V 电压下运行的 SPDT 器件。 查看这些 SPDT 器件的结果、我们有大约31个器件。 请查看 此处链接的筛选器件列表。
在这些结果中、我们有一个4通道 SPDT 可使用两次。 或10个双通道器件、可用于完成任务四次。 就单个器件建议而言、我需要更多的系统级知识来提供最佳解决方案。 我们有 TS5A26542、如果开关的导通电阻是下一个最重要的因素、它是一款带宽为43MHz 的低导通电阻器件。 或者、TS5A23159器件的 Ron 稍高、但带宽规格也更高。
请查看该表、并根据您的设计中最重要的参数对其进行修改。 当您将其缩小到您的前2个或前3个器件并对其性能提出特定问题后、请告诉我、我可以帮助回答您的任何问题。