请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q16811 主题中讨论的其他器件:TS3V713EL、 TS3USB221A-Q1、 TS3V712E、、 SN74CBT16213、 SN74CBTLV16212、 SN74CBTS16212、 SN74CBT16212C、 SN74CB3T16212、 SN74CBT16212A
团队、
我们的客户有一个从2个源切换并行视频数据的用例。 他们正在考虑使用 SN74CB3Q16811 来满足这一需求。 由于这适用于汽车信息娱乐系统用例、他们希望我们提供 Q1级器件选项。 300MHz 带宽应该可以。 是否有满足此需求的建议?
此致、
Sanjay