This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:VDD 上升和下降时间

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/589618/ts3a227e-vdd-rise-and-fall-times

器件型号:TS3A227E

您好!

您能告诉我 Vdd 的最小和最大上升和下降时间吗?

在数据表 P.47电源建议部分中,有一个说明,“ 为了确保在断电和上电事件期间 POR 跳闸, 电源应遵循电气技术规格 部分规定的最小和最大 V DD 上升和下降时间。”

但是、我在数据表中找不到最小和最大 Vdd 上升和下降时间。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuji、

    感谢您指出、我们忘记了在电源建议中参考的表中包含 POR 规格。  我已经向我们的设计团队提出了验证规格的请求、以便我们可以将其添加到数据表中。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam San、

    感谢你的答复。 当团队验证 POR 规范时、请告诉我。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji、

    您在我们的 TS3A227E 数据表中发现了错误。 我们不打算在数据表中提及 POR 要求、而是打算在电源建议部分中删除该陈述。

    我们的设计团队说、如果您的斜坡速率大于4.5V/ms、则由于电源斜坡速率的原因、您不会遇到 POR 问题。

    我很抱歉这个错误。

    谢谢、
    Adam