This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16244:需要接受1.8V Vdd 的类似器件

Guru**** 2380940 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751, SN74CB3Q16244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/635451/sn74cb3q16244-need-similar-part-which-accepts-1-8v-vdd

器件型号:SN74CB3Q16244
主题中讨论的其他器件:TS3A4751

大家好、

如果我们的器件与 SN74CB3Q16244类似 、但接受1.8V 电压并且价格更便宜、您能建议吗?  

 带有 TS3A4751等 IC  的4芯片解决方案也很好、但该解决方案的总体成本需要比 SN74CB3Q16244便宜。   

此致、

Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我在 TI.com 上使用了开关搜索工具 、针对 Vdd min < 1.8、1:1 SPST 进行了筛选、并对通道数进行了最大到最小排序、从而产生了以下23个开关。  您最好的选择是 TS3A4751。   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    感谢您的回复。 除了您设置的频道外,我还选择了频道>=4。
    这是因为我的要求是将一组4个数字输入切换到四个输出组中的一个、就像 SN74CB3Q16244功能一样、每个组的输入都短接到所有其他组中各自的输入。
    如您所见、列表中没有与具有1.8V 的 SN74CB3Q16244类似的16通道器件。 是否有新的零件在管道中?
    如果没有1.8V、16通道部件、则可以选择使用8x 2通道或4x 4通道 IC。 但尺寸和成本将是一项挑战。
    因此、您想知道是否有更便宜、更高效的方法来实现它。

    此致、
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、

    我们明年推出的全新 TMUX 系列开关将 接受 1.65至 5.5V 的电源电压  、但 我不知道我们是否会在未来推出16通道版本。  遗憾的是、我们需要一个多芯片解决方案来实现可支持1.8V 电源的16个通道。  

    谢谢、

    Adam  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的参与。 现在、我们将使用 TS3A4751来满足此要求。

    此致、
    Praveen GD