This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:TS5A3359较高温度交叉参考

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359, TS5A3357-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/632760/ts5a3359-ts5a3359-higher-temperature-cross-reference

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件: TS5A3357-Q1

TI 是否有与引脚兼容但可能高于85 Celcius 的 TS5A3359版本?  我们在该芯片旁边有一个温度传感器、我们最坏的情况是90.5 Celcius。

或者可能是引脚兼容的另一个器件

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您认为 TS5A3357-Q1是否符合您的要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、我认为可以、我需要验证 Ron 越高对我们而言是否是一个问题。 此外、我经常看到旧数据表、其中提到"2016年1月修订版"、这让我更有信心该器件不会很快停产。 但数据表是2009年发布的、没有修订版、该器件是否可以很快停产?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    不用担心。 TS5A3357-Q1是我们备受欢迎的3:1汽车多路复用器、仅供您参考。 该器件将持续很长的时间。

    在可靠性方面、汽车额定值高于正常的商用器件。