This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:应用

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/627577/tmux136-application

器件型号:TMUX136

你(们)好,先生  

我在 TI 网站上看到 TMUX136已经发布  

我是否可以知道您关注的应用或竞争对手?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    TMUX136是一款通用2通道2:1多路复用器。 它的目标是高速数据链路、主要用于个人电子产品和服务器用例。 关键卖点在于其高达6GHz 的带宽。 例如、一个 USB 主设备可以在两个 USB 从设备之间切换。 另一个示例是评估电信/服务器中一个 FPGA 接口的两个 LVDS。 同样、由于 TMUX136是通用的、因此客户可以在其设计实践中发挥非常有创意的作用。 我们还愿意倾听您的意见、了解 TMUX136在哪些方面可以帮助您的客户。