This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:适用于音频应用的模拟开关、最高8.5V、低阻抗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/658346/ts12a12511-analog-switch-for-audio-application-up-to-8-5v-and-low-impedance

器件型号:TS12A12511

您好、开关和多路复用器团队、

我们正在寻找一款模拟开关、该开关将用于几个音频放大器(两个放大器、一个扬声器)的输出。 其中一个放大器将输出高达8.5V 的电压。
在产品系列中、我发现一对 TS12A12511可能适合用于差分扬声器连接。 但是、我想问您是否有一个阻抗更低的开关、它还允许高达8.5V 的电压。 您是否有任何器件建议?

提前感谢!

此致、
-Ivan Salazar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您可以使用 TI.com 开关选择工具 对支持8.5V 的器件进行滤波、然后对导通状态电阻进行最小至最大的排序。

    TS12A12511器件是导通状态电阻最低的器件、支持至少 8.5V 的电压

    谢谢、

    Adam