This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:用于 EMG/EEG/ECG 的模拟多路复用器

Guru**** 2524970 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017, OPA827, TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/657067/ts3a5017-analog-multiplexer-for-emg-eeg-ecg

器件型号:TS3A5017
主题中讨论的其他器件: OPA827TS5A3359

您好论坛、

我尝试为我的 EMG 电路找到一个多路复用器。 该信号的带宽介于10Hz 和500Hz 之间、最小幅值为50uV。 我刚刚找到了一个模拟多路复用 器、该图显示了该器件不适合我的电路 TS3A5017。 您可以在图10中看到、低于200Hz 的频率存在失真。 您是否有适合我设计的模拟多路复用器?

在多路复用器后面、我想用 OPA827放大共模信号。 我必须针对64个通道进行设计、因此多路复用器会更好。

此致

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为 TS5A3359更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fan Wang、您好!

    现在、我们有两个多路复用器、它们超出了我所需的带宽(10 - 500Hz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、抱歉、它的 kHz。 好的、谢谢