This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:卷带封装(&A);卷带规格

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/654176/ts3ddr4000-tape-reel-spec

器件型号:TS3DDR4000

您好!

您能否帮助提供 TS3DDR4000的 T&R 规格?

谢谢、

Celi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Celi、  
     

    感谢您提请我们注意、数据表中缺少卷带尺寸。  我将努力将这些数据返回到数据表中。  

    Ao= 3.40mm +/-0.1

    BO= 8.40mm +/-0.1

    KO= 1.65mm +/-0.085

     


     

    上面的口袋尺寸指的是口袋的最宽部分。  口袋的设计使 IC 位于斜角上。  


     
    谢谢、
    Adam