请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 尊敬 的专家:
在数据表的参数测量信息中、VI 引脚前面有50欧姆的电阻器、我是否知道50欧姆的功能? 用户能否连接50欧姆电阻并直接连接输入?
在图5的典型应用中、没有连接50欧姆电阻。
非常感谢您提前回复。
此致、
Joyce Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬 的专家:
在数据表的参数测量信息中、VI 引脚前面有50欧姆的电阻器、我是否知道50欧姆的功能? 用户能否连接50欧姆电阻并直接连接输入?
在图5的典型应用中、没有连接50欧姆电阻。
非常感谢您提前回复。
此致、
Joyce Li
Joyce、
您希望连接到交换机的设备。 除非信号路径中的其他器件需要此开关、否则您应该能够在不使用任何外部组件的情况下使用此开关。
我认为我可以想到的最恰当的解释是、为什么测试电路中使用50欧姆电阻器、这是需要进行阻抗匹配的器件的不同数据表中的复制和粘贴误差。
SN74CB3QXXXX 系列开关是基本 N-FET 开关、FET 的栅极通过电荷泵偏置。 这些类型器件的串联电阻具有非常高的线性度、不需要任何阻抗匹配。 您可以在本应用手册中找到更多信息。
我将在数据表中记录如何更改此测试电路。
谢谢、
Adam