This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN74LV4052A:将 MSP430 UART (TX &放大器;RX)与3个外部 UART 模块进行多路复用:BLE UART、2G 模块 UART 和 GPS。

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, SN74CB3Q3253, CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/613452/ccs-sn74lv4052a-multiplex-msp430-uart-tx-rx-with-3-external-uart-modules-ble-uart-2g-module-uartand-gps

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3253CD4052B

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 支持团队:

我的设计包含一个带有一个 UART 的 MSP430 MCU、我希望通过该 UART 与外部模块(BLE、2G、GPS)进行通信、我希望使用 SN74LV4052A 或 SN74CB3Q3253将 MSP430 UART (TX 和 RX)与 BLE UART、2G 模块 UART 和 GPS 模块 UART 进行多路复用 (波特率可能高达921600)。

1) 1)您能否告诉我以下技术之间的区别是什么、我的应用程序有哪些更好的:

I - SN74LV4052ARGYR: 双路4通道模拟多路复用器/多路解复用器

并且、

II - SN74CB3Q3253RGYR:多路复用器开关 IC 双路4选1 FET MltplxR/Demltplxr。

并且、

III-CD4052B : 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差分4通道模拟多路复用器/多路解复用器。

2) 2)我请求您提供有关在这种情况下使用此类组件的可靠性的建议?  

3) 3)我的设计中是否需要考虑任何预防措施?  (原理图或 PCB), TI 网站上是否有类似的原理图示例?

最好的酒店

海他们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haithem、

    您提到的3个开关有许多不同之处(带宽、最大 VCC、传播延迟等)、根据您的设计权衡这些规格。 我随函附上下表:

    通过查找您希望在我们的器件产品系列中比较的器件、可以轻松地完成此表:

    然后:

    1) 1)您选择要比较的器件

    2) 2)您单击"比较"按钮

    如下所示:

    现在、您应该了解的另一件事是、开关在可用功能上存在细微差异。  

    CD4052B 和 SN74LV4052A 具有与方框图中所示相同的功能、以及数据表中提供的功能表、如下所示。 这两个开关具有两个通道、您可以在4个不同的输入之间切换、但它属于差分输出、这意味着您每次都允许一对信号通过。

    CD4052B 代码段(第17页和第18页):

    功能方框图:

    函数状态(部分和真值表突出显示并圈出):

    SN74LV4052A 数据表片段(第12页):

    对于 SN74CB3Q3253、该开关还具有两个通道、采用4:1开关配置、但区别在于该开关具有2个输出使能(1OE 和2OE)引脚。 这意味着该器件能够同时释放一对信号、或根据一个或两个使能端是否设置为低电平单独设置信号。 这也显示在该器件的数据表中。 我附了以下这样的片段:

    SN74CB3Q3253数据表片段(第9页):

    请注意、在功能表中、OE 和 A 及 Bx 端口标记前面没有数字(突出显示)、与方框图不同。 这是为了显示圈出的部分(解码器位)适用于两个通道。 这意味着、虽然您可以指定哪条通道允许信号通过 OE、但不能在两条通道之间混合使用不同的路径。 如果通道1通过 B1测试、则通道2通过 B1测试、这意味着假设1OE 和2OE 均为低电平、1B1和2B1测试将处于有效状态。

    就这些器件在您的用例中的可靠性而言、您可以检查在设计中对您很重要的规格、只要这些规格属于我们的数据表中提到的规格、就可以了。 作为参考、波特率直接转换为 Hz。

    我们为这些开关提供的大多数数据表都提供了在设计中放置此器件的提示和布局示例。

    查找示例时、您可以做的另一件事是查看 TI Designs:

    在这里、我们创建了一系列不同的系统供其他人查看。

    感谢您的提问、我希望这对您有所帮助。

    Loie