This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关 SGMII SERDES 参数

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/611810/switching-sgmii-serdes-sginals

主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000TS3DV642

大家好、

我正在寻找一个基本上可以用作 SP4T 的开关、因此我可以切换输出 SGMII SERDES 信号、但在我的互联网冲浪中找不到真正满足这一需求的任何东西。 你们知道有什么可以解决这个问题的吗? 我在寻找高速开关时看到的只是射频开关。 它需要具有差分和至少1.25 gig

如果这个答案是在表常见问题解答中、那么我很抱歉我的疏忽、但我觉得你们最了解你们的目录。 现在您可以获得一些额外的 e2e 积分!

-Mezz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mezz、您好!

    据我所知、数字和模拟多路复用器都能够满足您的设计需求。 我们的模拟多路复用器没有1.25Gbps 4:1差分配置。 我将与另一个团队一起为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mezz、您好!
     

    要确定信号开关是否支持信号标准、您需要评估开关所需的位数/通道数、电压电平和带宽。  

    SGMII 看起来是12位/通道信号路径、电压电平为2.5V 或1.5V 、速度高达125MHz。  

    TI.com 开关搜索工具提供 了两个满足上述要求的 TS3DDR4000和 TS3DV642器件。