请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC4852-Q1 SN74HC4852-Q1/SN74HC4852-Q1中的任何一个是否可用于双向控制?
4个 UART (Rx 和 Tx)需要多路复用/多路信号分离为 MCU 的单个 UART。 器件需要汽车级、5V 支持和>10kbps 的速度。
如果上述设备不是双向的,请建议使用其它部件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN74HC4852-Q1/SN74HC4852-Q1中的任何一个是否可用于双向控制?
4个 UART (Rx 和 Tx)需要多路复用/多路信号分离为 MCU 的单个 UART。 器件需要汽车级、5V 支持和>10kbps 的速度。
如果上述设备不是双向的,请建议使用其它部件?