This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4852-Q1:SN74HC4852-Q1/SN74HC4852-Q1是否是双向的?

Guru**** 1157480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4852-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/737023/sn74hc4852-q1-sn74hc4852-q1-sn74hc4852-q1-is-it-bidirectional

器件型号:SN74HC4852-Q1

 SN74HC4852-Q1/SN74HC4852-Q1中的任何一个是否可用于双向控制?  

4个 UART (Rx 和 Tx)需要多路复用/多路信号分离为 MCU 的单个 UART。 器件需要汽车级、5V 支持和>10kbps 的速度。

如果上述设备不是双向的,请建议使用其它部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    是的、TI 的所有无源 FET 开关等器件都是双向的。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    谢谢你。
    如果目前未提及双向功能、则在数据表中添加双向功能将会很有帮助。