请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 你(们)好
SN74CB3Q3257可以支持的最小输入频率是多少? 谢谢!
此致
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
SN74CB3Q3257可以支持的最小输入频率是多少? 谢谢!
此致
David
David、
我在开关和多路复用器论坛中搜索了"最低频率"、并在下面找到了这篇文章。
SN74CB3Q3257 是一款无源 FET 开关、可支持低至直流(0Hz)的频率。 您可以在本应用手册的插入损耗图中看到这一点、即 SN74CB3QXXXX 器件可以支持的频率范围。
谢谢、
Adam