This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:10/100/1000Base-T 应用

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/676069/ts3l500ae-10-100-1000base-t-applications

器件型号:TS3L500AE

大家好、

我的客户正在考虑使用 TS3L500AE、其配置如下所示
适用于10/100/1000Base-T 应用。

客户询问 对于10/100/1000Base-T 应用、建议使用哪种配置。

我认为应该推荐配置 B。 因为配置 A 存在隔离问题。
是这样吗? 请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumio、

    就开关而言、只要通过开关的信号处于建议的工作条件下、您选择哪种配置无关紧要。

    您不应将磁性元件放置在开关的两侧、因为磁性元件的交流耦合会消除直流偏置并使开关暴露负电压。  

    正如您提到的、磁性元件用于隔离和保护系统、在该系统中、选项8也会保护开关。

    此外、我认为许多 RJ45插孔内置磁性元件、如果您有两个端口、则看起来更像选项 B  

    下面是另一篇提问类似问题的文章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam - San、

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致
    富米奥·纳卡诺