This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:BGA 封装引脚命名法

Guru**** 1157280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/699286/ts5a23167-bga-package-pin-nomenclature

器件型号:TS5A23167

您好!

 

我有一位客户使用 P/N TS5A23167YZPR (DSBGA 封装)、所示的 BGA 封装引脚为 A1、B1、C1、D1、A2、 B2、C2、D2。

但数据表显示了引脚1、2、3、4、5 6、7、8。 占用空间和符号显示 A1、B1、…

请告诉我们如何匹配1、2、…的引脚 8至 A1、B1、C1… D2?

假设 A1=Pin1、B1=PIN2、C1=Pin3、D1=Pin4、A2=Pin5或 PIN8?……?

 

此致-
Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    引脚1为 A1、然后

    引脚2为 B1

    引脚3是 C1

    引脚4是 D1

    引脚5是 D2

    引脚6是 C2

    引脚7是 B2

    引脚8为 A2。



    谢谢、
    Adam