This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:TS5A23159DGSR 是否可用作 IIC 开关?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159, TS5A623157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1189741/ts5a23159-can-the-ts5a23159dgsr-be-used-as-an-iic-switch

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:TS5A23157TS5A623157

您好!

TS5A23159DGSR 是否可用作 IIC 开关?
假定通过切换一个从器件来使用两个主器件。

在这种情况下、TS5A23159DGSR 的电源为3.3V。
IIC 通信假定为1.8V 400kHz。

我认为可以通过下面的电路图来实现、
使用 TS5A23159DGSR 是否有任何问题?

Thans、

Hota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的多路复用器。 TS5A23159确实可以。 TS5A23157或 TS5A623157会更便宜一些。

    (理论上、I²C 支持多个主器件。 实际上、您的主软件可能不会。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答并 介绍了更好的器件。

    (我要求一个多主器件、但我们的软件工程师需要一个单独的主器件。)

    谢谢、

    HOHTA