This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:采用 TS5A3160播放 SN74LVC1G3157DCKR

Guru**** 1111800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193096/ts5a3160-take-ts5a3160-to-replece-sn74lvc1g3157dckr

器件型号:TS5A3160

你(们)好

我们想用 TS5A3160来重放 SN74LVC1G3157DCKR 是否存在任何限制?

谢谢

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、

    在大多数情况下、这应该起作用。 我在这里要仔细检查的唯一规格是 VIH/VIL 兼容性和带宽。 VIH 不应成为问题、因为3157器件要求 VIH 高于3160的 VIH 最小值。 但是、在3157器件上、VIL 从技术上讲可能会略高、因此如果您运行的是控制引脚低电平逻辑、则可能会遇到问题。 但我怀疑您的运行电压接近0V、因此这不是问题。
    如果移动到3160、带宽将从~325MHz 降低到100MHz、因此只要您的应用不高于此值、就可以正常工作。

    谢谢!
    Rami