This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:扩展温度

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/924753/sn74cbtlv1g125-extended-temperature

器件型号:SN74CBTLV1G125

我需要该器件在-40至+105°C 的温度范围内运行、但温度范围可达40至+125°C。

该器件是否具有扩展温度或汽车版本?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我自己回答一个问题:是的、SN74CBTLV1G125-Q1。

    我需要有关如何在 TI 网站上找到该器 件的培训、因为我唯一能找到的方法是通过谷歌搜索以下术语:低电压单 FET 总线开关汽车。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

    很高兴您找到了您想要的内容!
    将来、您可以始终 在搜索和搜索汽车器件时分别添加"评级"筛选器。"评级"筛选 器位于产品页面的最左侧。  

      


    这将在最右侧添加一个新的评级列。 如果您选择汽车、它将仅显示汽车器件。 如果您未选择、评级将仍然存在、但您可以按评级进行排序、并找到任何汽车类、HiRel 增强型产品、军用类或常规目录器件。  

    希望这对您有所帮助!
    Rami