This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257C:压降。

Guru**** 847440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922390/sn74cbt3257c-voltage-drops

器件型号:SN74CBT3257C
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3257

你(们)好。

当我的客户按如下方式使用 SN74CBT3257时、电压下降0.8V。
VCC:5V,A:输出,B1:5V (输入),B2:GND (输入)

您能告诉我压降的原因吗?
它看起来像是二极管的压降。
但是,从数据表中的逻辑图可以 看出,似乎没有二极管。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    SN74CBTXXXX 系列开关是单路 NMOS FET 开关。  为了使 FET 具有从漏极到源极(A 到 B)的低阻抗路径、Vgs 电压必须大于 FET 阈值电压。  使用这种类型的开关、您只能传递比 Vcc 电压小于1V 的信号。  

    如果您想要传递高达 Vcc 值的电压、则需要另一个开关系列、该系列具有两个并联的 FET NMOS 和 PMOS 或带电荷泵的开关。

    您可以 在此处找到有关通用开关结构的更多详细信息

    您对试用 TMUX1574有何看法? 除了 1.8V 兼容控制输入、失效防护逻辑和断电保护等其他功能外、它还具有传输门结构并支持轨到轨电压。

    谢谢

    Saminah