This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:传播延迟

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/883128/tmux1219-propagation-delay

器件型号:TMUX1219
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

各位专家:

是否有关于 TMUX1219传播延迟的规格?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我找到了我的同事的以下帖子、其中包含您要查找的信息。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我们期望它小于1ns。 此外 、我们希望了解以下详细信息。 这是 TMUX1574的示例。

     此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    我曾与设计此器件的工程师交谈、平均传播延迟如下:

    VDD (V) 5. 3.3. 1.8 1.2.
    TPD (ps) 215. 216 273. 335.

    如果您有更多问题、请告知我们!

    此致、

    Ambroise