主题中讨论的其他器件:LM2904、 LM334、 TS5MP646
e2e.ti.com/.../Note.xlsxe2e.ti.com/.../OPENSHORTV02_2D00_20200820.pdf
您好 TI:
希望 您的支持 人员查看随附的设计文件、该文件旨在测量 DUT 在-1000uA 下 Pinx 的 D1&D2的电压。
它是由固定电流源 LM334、AMP LM2904、模拟开关 TS5A3154DCUR 设计的、 我是否应该为每个人引脚使用两个开关?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../Note.xlsxe2e.ti.com/.../OPENSHORTV02_2D00_20200820.pdf
您好 TI:
希望 您的支持 人员查看随附的设计文件、该文件旨在测量 DUT 在-1000uA 下 Pinx 的 D1&D2的电压。
它是由固定电流源 LM334、AMP LM2904、模拟开关 TS5A3154DCUR 设计的、 我是否应该为每个人引脚使用两个开关?
Hogan、您好!
方框图让我有点困惑、我只是想确保我了解您要做的事情。
在方框图中、您指示 ADC 和电流源都馈入开关矩阵、其中每个开关与一个 DUT 引脚共享一个公共输出。 但是、在原理图中、只有电流源会路由到开关矩阵、而另一个输入为 GND。 这些开关是仅用于打开/关闭进入 DUT 进行 D1/D2测量的电流、还是应在 ADC 和电流源之间切换?
就 TS5A3154DCUR 的接线方式而言、我看到了一个可能的问题。 所有低电平有效输出使能引脚都短接在一起;虽然这本身不是问题、但问题是、除了标称2pF 电容、您可以将其乘以50。 因此、总线电容为100pF、"R"为~110k 欧姆。 这会导致以微秒为单位的时间常数、并且由于该部件为低电平有效、器件将在设计禁用器件之前处于微秒有效状态。 如果这不是您的系统的问题、则无关紧要、但这是需要注意的事情。
但是、请告诉我一些有关该应用的更多信息、以便 查看是否需要进行任何系统更改。
最棒的
Parker Dodson
您好 Parker :
感谢您回答我的问题!
“这些开关是仅用于打开/关闭进入 DUT 进行 D1/D2测量的电流,还是应该在 ADC 和电流源之间切换? ”
--> 模拟开关仅用于打开/关闭 D1/D2测量的 DUT 电流, 当 COM 引脚连接到 NO 引脚时、馈入引脚 x 到 D1/D2的电流、ADC 被设计 成对 D1/D2的电压进行采样、然后 ADC 输出到 MCU 以告知电压值。
"因此、总线电容为100pF、"R"为~110k 欧姆。 这会导致以微秒为单位的时间常数、并且由于该部件为低电平有效、器件将在设计禁用器件之前处于微秒有效状态。 如果这不是您的系统的问题、则无关紧要、但这是需要注意的事情。 "
---- >我 将 会知道这个问题。如果它 会影响 函数,我 将 调试 R&C 的值。
初始化请求是:用+/-1000uA 测量 D1和 D1的电压。
Hogan、您好!
好的、我了解开关矩阵应该如何工作。 我看不到您在应用方面的电流设置有任何问题、我认为您拥有的开关数量足够了。
话虽如此、请参阅 TS5A3154数据表第5、7、9或11页的以下摘录。
上图显示了 VCC = 5V 时的电压值、但其典型值2pF 不随电源电压波动、因为所有规格电压范围都包含该电容。
这是接地的寄生电容、在同一总线上有50个开关时、它可以近似为~100pF 典型值。
对于 RC 的110K 欧姆电阻、请参阅以下内容:
通过 MCU、您可以使用此分立式开关来启用/禁用器件。 如果在启动时 NPN 处于切断状态、则实际有2个串联电阻器、即上拉电阻器(10 K 欧姆)和100K 欧姆电阻器(110 K 欧姆)。 这连接到 OS_TEST_EN 总线、如果您看到以下内容:
矩阵中的所有开关也连接到 OS_TEST_EN、这是一个数字输入、其中每个输入相对于接地都有一个2pF 的寄生电容。 这意味着您的 RC 时间常数约为~ 11us、而将数字输入充电至禁用状态的时间常数约为1时间常数(在应用3.3V VCC 信号时、禁用器件需要大约61%的数字输入电容电荷。
但除了这个问题、其他一切看起来都很好、我看不到任何其他可能导致问题的东西。
最棒的
Parker Dodson
您好 Parker Dodson:
感谢 您的反馈!
“矩阵中的所有开关也都连接到 OS_TEST_EN,这是一个数字输入,其中每个输入都有一个相对于接地的2pF 寄生电容。”
-->这意味 着每个开关输入引脚在 OS_TEST_EN 总线线路中都应有一个2pF 的寄生电容,而不是一个0.1nF 的电容。
如果我想使用此设计板 以 9.9G b/s (采用 MIPI 协议的数据)传输图像信号数据,我应该更改什么?
您好 Parker Dodson:
感谢 您的反馈!
“矩阵中的所有开关也都连接到 OS_TEST_EN,这是一个数字输入,其中每个输入都有一个相对于接地的2pF 寄生电容。”
-->这意味 着每个开关输入引脚在 OS_TEST_EN 总线线路中都应有一个2pF 的寄生电容,而不是一个0.1nF 的电容。
如果我想使用此设计板 以 9.9G b/s (采用 MIPI 协议的数据)传输图像信号数据,我应该更改什么?
Hogan、您好!
我想我们在同一页上、但为了澄清这一点、当前 OS_TEST_EN 总线的等效电路如下所示:
简化之前的 OS_TEST_EN 总线
移除将为0V 的电压源。 将选择引脚替换为寄生电容:
BJT 处于截止状态(开路)
将串联电阻相加、然后将寄生电容与最终简化的 OS_TEST_EN 总线相加:
要减少延迟并增加流向 OS_TEST_EN 总线线路的最大频率、请执行以下操作:
对于 OS_TEST_EN、我要移除100k 欧姆串联电阻器、移除该电阻器会将延迟降低 约~91%。 但是、您仍然处于微秒范围内。 但是、您仍然有一个转角频率约为160KHz 的上拉低通滤波器。 要增加 OS_TEST_EN 总线的最大频率、您必须减小上拉电阻值和/或将使能端分离为多总线。 不过、该引脚不会直接影响数据速率。 使能总线可能比您尝试在器件中运行的数据慢、一旦器件被启用、通道对带宽的影响就会比任何数据都大。
至于 MIPI 修改、我有几个问题。
每个开关的最大频率是多少? 因为您使用的电流开关的额定(典型值)仅为100MHz。
2.我对您如何使用此板将其转移到 MIPI 有点困惑? 您可以进一步阐述一下吗? 可能有更适合应用的开关、但我想确保我了解您是如何尝试切换此电路板的。
最棒的
Parker Dodson
您好 Parker Dodson:
再次感谢 您的反馈 !
了解2pF 和110k 欧姆 设置。
每个开关的最大频率是多少? 因为您使用的电流开关的额定(典型值)仅为100MHz。
-->我 只为 MIPI 使用了2个通道 ,因此有 Data0_N/P、data1_N/P、clk_N/P,总共有6个交换机来传输数据。 它看起来 是需要 的
重新选择 开关 、因为它 仅‘s BW 100MHz,您是否具有建议 组件 功能?
2.我对您如何使用此板将其转移到 MIPI 有点困惑? 您可以进一步阐述一下吗? 可能存在这种情况
更适合应用的开关、但我想确保我了解您是如何尝试切换此板的。
--> 您提出了一个严重的问题:如何传输数据和打开/短测试, 我向 ker Dodson:
再次感谢您的反馈!
了解2pF 和110k 欧姆设置。
每个开关的最大频率是多少? 因为您使用的电流开关的额定(典型值)仅为100MHz。
-->我只为 MIPI 使用了2个通道,因此有 Data0_N/P、data1_N/P、clk_N/P,总共有6个交换机来传输数据。它看起来是需要的
重新选择开关、因为它仅‘s BW 100MHz,您是否具有建议组件功能?
2.我对您如何使用此板将其转移到 MIPI 有点困惑? 您可以进一步阐述一下吗? 可能存在这种情况
更适合应用的开关、但我想确保我了解您是如何尝试切换此板的。
-->您提出了一个严重的问题:如何传输数据和 打开/短路测试,我正在 重建 原理图 以 满足 目标。