尊敬的团队:
是否提供以下概念? 如果没有、我是否需要在附加电路板上的 RJ45连接器处添加磁性元件?
我担心磁性后的信号会浮动、因此该信号 可能会超过 TS3L501E 运行条件。 请告诉我您的意见。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Dino、
我之前在论坛中看到过类似的应用
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/897405/3337861#3337861
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/676069/2490709?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=magnetics#2490709
您是否使用此开关进行连接/断开连接? 在中、通道 A 连接到服务器、B 连接到 PC、C 是否处于"关闭"状态? 如果是这种情况、则考虑到存在一些偏置、这种情况是可以的。 以太网电压范围为+-2.5V、但 TS3L501E 无法支持负电压。 只是需要记住的一点。 此外、如果您的应用如我前面所述、则将另一条信号线路接地(建议将信号 C 置于"关闭"状态、而不是保持悬空。
尽管如此、您似乎需要在服务器和附加电路板之间进行直流偏置、以使负电压达到 TS3L501E 磁性元件之后的建议运行条件。
请告诉我是否为您正确获取了解决方案
谢谢、
Rami Mooti
嗨、Dino、
虽然我绝不是一名设置以太网系统的专家、但我可以告诉您别人使用了什么。 通常、在以太网应用中、为了保持信号完整性并简单地偏置信号、我看到人们使用电压中心抽头变压器。
此外、我在 TI 网站上找到了一个应用手册、介绍如何偏置10/100 BASE T。对于1000 BASE t、您可以对额外的线路执行相同的操作。
2.1节中似乎有一些偏置示例。 信号在进入 TS3L501E 之前会发生这种情况、您施加到抽头的偏置电压需要足以将其上拉至 TS3L501E 建议的最小电压(0V)。 如前所述、2.5V 偏置将是很好的选择。
希望这对您有所帮助、
Rami Mooti