This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPC507:MPC507A–关于 ESD 额定值

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX507, OPA177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/930850/mpc507-mpc507a-about-esd-ratings

器件型号:MPC507
主题中讨论的其他器件:MUX507OPA177

你(们)好

 

我知道 MPC507A 是“标准 ESD 测试”,但在数据表中找不到 ESD 额定值。

您能告诉我们 ESD 额定值吗?

 

此外、我确认了 MUX507数据表和 ESD 额定值如下。

哪个更大、MPC507A 或 MUX507?

 

[MUX507 ESD 额定值]


 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA177数据表显示:

    Burr-Brown 的标准 ESD 测试方法包括向每个引脚施加5个1000V 正负放电(100pF 与1.5kΩ Ω 串联)。

    这对应于 HBM 测试条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    尊敬的 TI 成员:

    您有 MPC507A 信息吗?

    如果您没有、请参考 Clemens-San 答案。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    很抱歉、我本应该让您进入。  
    我一直在研究我们是否拥有这些信息、并将尽快更新您的信息。

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、隐藏、

    遗憾的是、由于 ESD 额定值是1992年9月发布的、因此无法找到任何特定 ESD 额定值的数据。 我们在这种情况下的通常立场是、如果我们无法保证实际的 ESD 阈值、我们就无法保证该器件具有该阈值。 接下来、我不会考虑 ESD 保护用例。

    不过、您是否了解 过 MUX36D08? 这是一款非常相似且更新的器件(引脚排列仅在引脚13上发生变化、其中 Vref 变为 NC)。 此处指定的 ESD 额定值为2kV HBM 和0.5kV CDM

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami-San:

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏