This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV1G125:连接引脚 A 和 B

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1217160/sn74cbtlv1g125-connection-pin-a-and-b

器件型号:SN74CBTLV1G125

大家好!

我对 SN74CBTLV1G125上的开关有疑问。

数据表指出、当 OE (引脚1)被拉至低电平时、A (引脚2)被连接至 b (引脚4)。

  • 这是真正的开关吗?
  • 数据表指出、两个端口之间存在一个5欧姆连接。 这是否意味着开关可以双向工作?

谢谢你。

此致、

Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    1.您能解释一下您的意思是什么,这是真正的开关吗?

    是的、我们的无源模拟开关是双向的。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CBTLV 开关是传输门;请参阅 [FAQ] TI 开关和多路复用器使用的架构有哪些类型、如何知道我的器件内部有哪一种?

    当开关闭合时、开关的运行方式与一个5 Ω 电阻器相类似;当关断时、A/B 引脚被断开。 (为了实现 ESD 保护、所有 I/O 引脚在 GND 和 VCC 之间都有钳位二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.我指的是实际的连接。

    2好的,指出。

    谢谢你。

    此致、

    Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的帮助。

    那么、如果我的理解是正确的、 那么连接线是一个简单的5欧姆电阻器、它在导通时在引脚 A 和引脚 B 之间建立物理连接?

    此致、

    Kavita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavita:

    从较高层次的角度来看、是正确的。 开关当然有一些寄生效应、但当开关打开时、源极和漏极之间存在连接。  

    谢谢!

    Alex