This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT4051-Q1:Juncion 至外壳

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1211405/cd74hct4051-q1-juncion-to-case

器件型号:CD74HCT4051-Q1

大家好、  

查找结点到外壳的信息或该器件。

CAHCT1G126QDCKRQ1

CD74HCT4051QM96Q1

SN74LC2G17QDCKRQ1

TPS74501PCQWDRVRQ1

5962R8670412VYC

CAHCT1G04QDCKRQ1

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我在这里看到不同产品线的器件混合。 我为 SN74HCT4051提交了一个热请求、可能需要~1周才能恢复。 这里的几个看起来它们属于逻辑组。 我将向他们发送此 E2E、在这些器件获得所需模型后、他们可以将其移交给适用于器件的另一个 BU 、例如5962R8670412VYC。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我还将提出一些请求、并在请求完成后及时回复您。
    CAHCT1G126QDCKRQ1

    SN74LC2G17QDCKRQ1

    SN74LC2G17QDCKRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我今天上午去提交了一些门票,似乎我们已经有他们的记录从以前的要求。 温度如下:

    CAHCT1G126QDCKRQ1:97.9

    SN74LVC2G17QDCKRQ1:152.7

    CAHCT1G04QDCKRQ1:206.4

    我要把这一点介绍给 5962R8670412VYC 的最后一个团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    此器件列出了结至外壳(底部)。 (5962R8670412VYC)
     是否需要不同的热阻?

    谢谢。
    但以理