This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:是否可以使用74HCT4052D 扩展 UART 计数

Guru**** 673890 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A, CC1352R, CD74HCT4052, CD74HC4052, TMUX1309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1209508/cd74hc4052-is-it-possible-to-expand-the-uart-count-using-74hct4052d

器件型号:CD74HC4052
主题中讨论的其他器件:CC1352RCD74HCT4052、SN74LV4052A、 TMUX1309

您好、专家!

目前、我正在使用 CC1352R 来监控和控制多个基于 UART/TTL 的器件、因此我需要您的技术支持来执行此操作、我已经搜索了相关问题 、最后、我找到了74HCT4052D、这可能符合我的要求、但在开始之前、 我需要得到 您的技术确认、因此请指导您选择正确的路径。

我为此应用使用了3.6V 电池、因此需要3.3V 工作电压多路复用器。

此致

Surya.