主题中讨论的其他器件:DS10BR150、
您好!
我们有一个抖动敏感的25MHz LVDS 时钟。 时钟源具有 与我们电路板上的时钟缓冲器不同的加电时序和电压源。 我们需要 对时钟缓冲器实现"断电"保护。 或 TMUX1511PWR 进行了优化。 哪种器件会向时钟信号中添加更少的抖动? DS10BR150。 TMUX1511PWR 背后的想法是、 尽管数据表中未提供抖动值、但准无源引线直通会向 LVDS 信号添加微小的抖动。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有一个抖动敏感的25MHz LVDS 时钟。 时钟源具有 与我们电路板上的时钟缓冲器不同的加电时序和电压源。 我们需要 对时钟缓冲器实现"断电"保护。 或 TMUX1511PWR 进行了优化。 哪种器件会向时钟信号中添加更少的抖动? DS10BR150。 TMUX1511PWR 背后的想法是、 尽管数据表中未提供抖动值、但准无源引线直通会向 LVDS 信号添加微小的抖动。
此致
你好、Dietmar、
我真的不能谈论 DS10BR150、但我将进入相应的团队进行这方面的分析、因为这是开关和多路复用器论坛、我们的专业知识不在缓冲器/中继器领域
从 TMUX1511的角度来看、抖动应非常小。 这只是无源器件。 可以将抖动视为特定通道上 RC 常数的变化(请注意、类似的偏斜是不同通道之间的变化)。 那么、在这里、我们将关注导通电容的变化和导通电阻的变化。 电容将保持相当恒定的3.3pF。 单通道上 RON 的变化可视为 RON 平坦度、该器件的 RON 值最大为1.8V。 这只是1RC。 我们可能希望使用2xRC 来获得高达86.5%的上升/下降时间。 因此、这样会得到1.8*3.3pF*2 =~12ps。 假设这是在整个温度范围内最坏的情况。 在正常情况下、完全不会期望有太多抖动。 它是一种电阻和电容非常平坦的无源器件。
我相信我们的高速信号链团队可以提供有关 DS10BR150的更多见解以帮助您做出决定。 不过、通过查看数据表、我们发现抖动可能稍微有点多。
谢谢。
Rami.