This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6122:超低泄漏电流开关或多路复用器选择

Guru**** 1143490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6119, TMUX6136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1235557/tmux6122-ultra-low-leakage-switch-or-mux-selection

器件型号:TMUX6122
主题中讨论的其他器件:TMUX6119TMUX6136

您好、TI!

我在寻找低泄漏模拟开关或多路复用器、而 TMUX612x、TMUX6136和 TMUX6119的说明吸引了我的眼球并显示文字"0.5pA 导通状态泄漏电流"。

但是、数据表中的规格表显示  TMUX612x 和 TMUX6119的漏极导通泄漏电流典型值为10pA、请参阅下文。

TMUX6136的典型值为8pA 时略好、但仍然无法与宣传的0.5pA 相媲美。

请确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    我将与我的团队进一步调查此事。 但现在、请假设是、ID off 规格应为5皮安。 请让我的团队有时间进一步调查此问题。 谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron:

    有更新吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    经过调查后、我们确定数据表上的低输入泄漏电流旁边的数据表读数应为5pa。

    不过、我们需要一些时间才能在数据表上更改此设置。

    此致、

    卡梅隆