This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有针对 XFI 信号的多路复用器器件?

Guru**** 677640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DS100MB203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1250984/any-mux-devices-for-xfi-signals

主题中讨论的其他器件:TMUXHS4212DS100MB203

你好

我的客户在寻找支持 XFI 接口信号的多路复用器器件?
是否有任何推荐的器件?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是使用原始 XFI (一个速率为10.3125Gbps 的差分对)还是 XAUI (四个速率为3.125Gbps 的差分对)?

    请参阅 按带宽分类的特定于协议的>3GHz 多路复用器列表。 请注意、其中提到的协议(PCIe、SAS、SATA、USB)存在差异、因此它们可用于 XFI/XAUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    它们 使用的是原始 XFI (一个速率为10.3125Gbps 的差分对)。
    在这种情况下,他们应该按>10 GHz 的带宽进行分类,而不是按>3 GHz 的 带宽进行分类?

    此致、

    平野健  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    我将此 E2E 移至 HSSC 组、因为我们现在正处于高速信号开关领域、从而支持该应用。  

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 剩下的唯一实际选择是 TMUXHS4212。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    则还可考虑 DS100MB203。

    谢谢。

    德鲁