This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:数据速率查询

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1255166/ts3a27518e-data-rate-inquiry

器件型号:TS3A27518E

大家好、TI 支持团队

TS3A27518ERTWR 频带 Witdh 为240Mhz。

根据 QSPI 6bit、支持多大的数据速率?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该240MHz 值是模拟−3dB 带宽(请参阅图6-11)。

    数字信号不是正弦波、而是方波、需要更多的谐波、因此我估计限值低于100MHz。 请注意、任何电阻或电容(例如长迹线)都会进一步降低速度。