您好!
我们将 TC377演示板上的引脚直接连接到79731 EVM J16 (无堆栈器件)。
我们使用 MCU 上的同一5V 引脚作为 EVM J16和5V_LV 的电源、并使用 MCU 上的 GND 引脚作为 GNDLV 的接地端。
跳线 选择遵循 SPI 的数据表。 其余的配置为默认配置。
我们发送唤醒 ping (2750ms)、 DVDD LED 亮起。
10ms 后、我们发送单个器件读取命令来读取 REG 0x311
0x80 0x00 0x03 0x11 0x00 0xD9 0x8E
延迟200us 后、无法接收响应帧(仅0xFF)。
软件中是否缺少通信步骤?
或者应注意硬件配置中的任何其他点?
是否有任何有效的方法来分析问题?
我们 在 Push_Pull 模式下配置 MOSI/MISO 引脚、并在两个板之间直接连接 MOSI/MISO 引脚、而无需上拉至 VIO。 有必要吗?
MOSI 引脚 在空闲期间的输出状态由主机发送的数据最后一位的状态决定。 (在空闲模式下、并非始终为高电平)。
提前感谢您的帮助。