This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:未使用的引脚

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1341775/tmux1574-unused-pin

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

在 d/s 中、建议将未使用的输入连接至 GND 引脚。 它能否通过1M 欧姆连接到 GND 以满足系统通信要求? 谢谢。   

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    因此、如果您指的是 多路复用器的任何未使用 s 或 d 引脚通过  1M 欧姆电阻接地 、这应该没有问题。

    还有一个称为 TMUX1511的器件、它是 TMUX1574的1:1开关4通道版本、如果您对此感兴趣的话。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!