This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157-Q1:如何使用 SPST

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157-Q1, SN74LVC2G66-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1282070/ts5a23157-q1-how-to-use-spst

器件型号:TS5A23157-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66-Q1

您好、团队成员:

 

是否可以将 TS5A23157-Q1用作双通道 SPST 开关、以将多个从器件控制到正在工作的 I2C 总线线路(主器件、slave1、slave2)?

(供参考- SN74LVC2G66-Q1无法使用、因为不支持粗糙的 L/F。)

 

如果可以、您能告诉我如何在 I2C 开关关闭时终止未使用的端口吗?

  

谢谢。此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以用一个模拟开关来断开 I²C 总线段。 不需要终端。

    每个总线段都需要上拉电阻器、以防止信号线悬空。 如果段中没有主器件、则电阻器可能非常弱(100 kΩ 左右)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

     

    感谢您的答复。 我要再次检查以下配置是否可行。

      

     

    此致、

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以正常工作、但不需要正确的100 kΩ 电阻器。 (没有器件连接到该引脚、因此该引脚是否悬空无关紧要。)