This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:CC33xx R1.0.0.8的 ETSI 2.4G 自适应性 SCST 失败

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1503783/cc3351-cetiication-of-etsi-2-4g-adaptivity-scst-fail-for-cc33xx-r1-0-0-8

器件型号:CC3351

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

 我们使用 的是 CC33XX-Linux-MPU R1.0.0.8

认证实验室在 CH1_SCST_11b 中采用2412MHz 2.4G 自适应性 SCST 失败作为响应。

通过在发行版中使用默认 CC33XX R1.0.0.8配置、仅当不需要的信号达到-67dbm 时才能通过测试。

通过从 cc33conf_src/cc33xx-conf_ETSI.ini 创建 cc33xx_conf.bin、只能在不需要的信号达到-64dbm 时通过测试。

两种信号强度都已超过通过标准-70dBm。 甚至加上1.4dbm 的最小增益、仍能满足通过标准。

在其他供应商芯片中、可以设置 ED 阈值或 CCA 等一些参数、以帮助通过认证。

TI 是否有任何未记录且可用于通过认证的参数。

我可以看到 CCA 在 ACx 中有参数、但它在驱动器中未使用。

1.我想知道 TI 是否已通过 FCC/ETSI 标准?

2. TI 是否有任何其他方法可以在认证期间更改 ED / CCA?

此致、

/ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     有人在这里吗?

    此致、

    /ckhsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CKHsu、

    通过电子邮件支持!