This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:禁用 WLAN 无线电

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067975/wl1801mod-disabling-wlan-radio

部件号:WL1801MOD

您好,

我有客户的问题。
客户希望了解如何通过外部输入禁用 WLAN 无线电。

Q1)重置 WLAN_EN=低是否禁用 WLAN 无线电?
问题2)停止 EXT_32K 时钟是否会禁用 WLAN 无线电?
问题3)是否有其他方法可通过外部信号禁用 WLAN 无线电?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柯 一朗,

    1) 设置  WLAN_EN 下限应禁用 WLAN

    2)我不建议 停止 EXT_32K 时钟来禁用 WLAN 无线电  

    3) 我会仔细研究,但1)应该是您的最佳选择。

     

    巴西,  

    杰西卡·托雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡:

    感谢你的回复。
    客户将选择选项1)。

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗