This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:标准

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073767/wl1837mod-standard

部件号:WL1837MOD

你(们)好

客户希望确认以下 IC 是否已按照更新的 EMC 和无线电标准进行测试。请参阅以下详细信息。

"

这是否已经过 EMC 和无线电标准更新版本的测试? 我见过您的数据表,它上次更新于2021年4月,其中列出的标准不是当前版本。

N300328 v2.1.1 (2.4-GHz Wi-Fi,蓝牙)—
EN301893 v2.1.1 (5-GHz Wi-Fi)—
EN62311:2008 (MPE)—
EN301489-1 v2.1.1 (常规 EMC)—
EN301489-17 v3.1.1 (EMC)—
EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

300 328现为 V2.2.2

623111现在是2019年,而不是2008年

301489-17 V3.1.1更新为3.2.1或3.2.3

"

此致,
五月纳德