This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC3235SF:实时为 WiFi 扫描结果设置时间戳

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075471/launchxl-cc3235sf-timestamp-a-wifi-scan-result-in-real-time

部件号:LAUNHHXL-CC3235SF
“线程:CC3200”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试 获取 WiFi 接入点信息并 保存实时发现时戳。  到目前为止,我检索的扫描信息似乎是一批报告一次,因此我无法将时间归结于任何特定接收的信号。  您能帮我找到一种方法 来确定 接收到接入点信号的时间点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC3235未提供 SL_WlanGetNetworkList() SL_WlanGetExtNetworkList() API 的 WLAN 扫描时间戳。 您的使用案例是什么? 使用 CC32xx 设备的唯一方法是通过瞬变模式自行实现这一点。 但这并不是一项简单的任务。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,谢谢您的回复。  

    我正在尝试将连接的设备与位置跟踪应用程序的重复 WiFi 信号灯同步。  我还没有研究过收发器模式,但我会尝试一下。  如果您有任何有用的提示或文档可以告诉我,我可以节省一些时间来查找。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    有关收发器模式的一些信息,请参见13章的 SWRU455和维基的 CC3200设备的旧示例

    老实说,我不认为使用 CC3235设备可以管理此任务。 我认为您将无法管理足够的位置应用准确性。 但您可以尝试...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jan 是对的。 即使使用收发器模式,  延迟也不足以满足位置应用的需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Janue, 正如你所说的,它不像内置扫描功能那么简单,但这些信息正是我获得有效解决方案所需要的。  

    我有其他硬件 为我提供了实际的跟踪数据,CC3235必须足够准确,才能告诉硬件何时查找我的重复信标。  到目前为止,似乎已经足够好地处理了,因此再次感谢您的帮助:)  

    安德鲁