“线程”中讨论的其它部件:CC1352R,
您好,
我们的设备基于 CC1352R 和 CC3120MOD。 该项目是在两年前使用 WiFi 插件 v2.40.00.22和 SDK CC13x2_26x2 v 4.10.00.78创建的。
现在,我们想用最新的 WiFi 插件 v4.20.00.10和 SDK CC13x2_26x2 v5.20,02.00来更新项目。 编译主机驱动程序的正确方法是什么? 应该修改哪些文件或设置? 我们检查并阅读了所有可能的文档和链接,但没有找到答案。
我们的问题是:
1.如果 有新版本的 XDCtools,是否需要重新编译主机驱动程序? 现在,在所有 SDK 安装之后,我们有3个不同的版本:3.62.01.16,3.62.01.15和3.61.00.16。 在这种情况下,应该使用哪个版本? 可能是最新的?
2.是否需要两个版本的主机驱动程序用于“发行”和“调试”模式? CCS 项目中的默认设置为“调试”。
3.在 WiFi 插件2.40.00.22中, 有2个文件 simplelink_nortos.projectspec 和 simplelink_cc26x2_nortos.projectspec。 区别在于 DRIVER_PLANCE=CC26X2和 DRIVER_PLANCE=SIMPLELINK。
在 WiFi 插件 v4.20.00.10中,只有一个文件 simplelink_nortos.projectspec。 是否需要使用 driver_platform=CC26X2创建新文件? 通过修改 makefile.defs 文件的方式,我们看不到驱动程序平台的使用位置。
4.在 CCS 中导入项目时,编译失败。 我们发现在 Imports.mak 文件中存在错误。
5.是否需要修改 CCS 项目的设置? MCU 是 MSP432。 我们的案例是 CC1352R。
6.对于具有不同设置的不同项目,哪种方法是修改文件 user.h 的最佳方法? 在3-4个项目之间切换总是重新编译主机驱动程序并不方便。
7.我们无法使用上一个 WiFi 插件中的示例,因为对于 nortos/CC26X2R1_LAUNHHXL,没有任何示例。 为什么? 只有一个 makefile。
非常感谢您的提前回答。