This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin:向新项目添加 WiFi 插件兼容性时出现问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074729/simplelink-sdk-wifi-plugin-trouble-adding-wifi-plugin-compatibility-to-new-project

部件号:SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin
线程中讨论的其他部件:CC3120MODMSP432P401R

您好,

我目前正在协助一个团队启动一个新项目,我们打算在该项目中使用 WiFi 插件以及用于 MSP432P401R 的 CC3120MOD 启动包。 我以前曾使用过此设置,但从未使用过从头开始的项目。

我使用 MSP432 SDK 中的空项目启动了一个全新的 MSP432P401R 项目,因此我看到 MSP432 SDK 已链接并包含在内,但即使在“产品”选项卡下添加了 WiFi SDK,我也看不到它包含在内。 导致 CCS 无法包含 WiFi 插件中的任何驱动程序的问题,因为 CCS 无法找到源文件的位置。

我没有在网上找到任何有关如何正确设置 CCS 项目的文档,因此它可以包括 WiFi 插件中的所有内容,因此我想我会在这里联系。

此外,我还看到了一篇关于此问题的单独论坛帖子,但我想澄清:我是否需要从其中一个 WiFi 插件示例复制“ti_drivers_config”和“ti_drivers_net_wif_config”文件?

下面是我工作区的一些附加屏幕截图。

谢谢,

格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,格雷格,

    我认为包含必要的 CC32XX Wi-Fi 插件源文件的最简单方法是将它们添加为构建设置中的一个包含文件。 您可以参考“network_terminal_MSP_EXP432P401R_FreeRTOS_CCS”项目的包括设置:

    其中一些源文件需要直接包含在项目中。 例如,应该将"ti_drivers_config.c"和"ti_drivers_net_wifi_config.c"复制到项目中。 我想引用 SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin 的一个示例 ,看看应该将哪些文件复制到项目中。

    您还可以在 Simplelink SDK Wi-Fi 插件的文档/中找到更多用户指南和文档。  

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    感谢您的快速响应!

    这使我朝着正确的方向解决了这个问题。 我以前忽略了“包括选项”窗口。

    似乎  无法识别“包括选项”页面上列出的 WiFi 插件位置的路径。 默认情况 下(通过产品添加 WiFi 插件后)的路径被列为${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_WIFI_PLUG_INSTALL_PATH},但从“产品”页面检查“详细信息”窗口后,我需要修复到${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDM_WIF_ING_INSTALL_INSTALL_PATH 的路径。

    更改 此选项 可立即修复  <ti/drivers/net/wifi/simplelink.h>。

    谢谢你们,

    格雷格